RENESAS TOOL NEWS 2008年03月01日 : 080301/tn4
| SH7147シリーズ用デバッグMCUボード(HS7147EDB01H)
発売のお知らせ |
SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータ E10A-USB
(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)で、SH7147シリーズ SH7147グループの
SH7147またはSH7142を使用したシステムをデバッグ可能にするための
デバッグMCUボード(HS7147EDB01H)を発売しました。
1. 製品概要
SH7147シリーズのSH7147およびSH7142は、ユーザデバッグインタフェース
(H-UDI)機能を持たないため、E10A-USBエミュレータを使用したデバッグが
できませんでしたが、本製品をE10A-USBエミュレータと組み合わせることで、
簡易インサーキットエミュレータとして安価なデバッグ環境が構築できます。
製品の詳細は以下のE10A-USBの製品ページからデバッグMCUボードのページへ
移動して参照ください。
http://japan.renesas.com/e10a_usb
HS7147EDB01Hの情報は、3月5日以降に上記ページに追加予定です。
2. 製品パッケージ内容
(1) デバッグMCUボード本体:HS7147EDB01H
(2) ICソケット:NQPACK100SD-ND(東京エレテック株式会社製)
(3) ICソケット上ぶた:HQPACK100SD(東京エレテック株式会社製)
3. 購入方法
本製品の単体販売と、本製品とE10A-USBエミュレータ HS0005KCU02Hのセット
販売*があります。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡
ください。
製品名 |
発注型名 |
| SH7147シリーズ用デバッグMCUボード単体 |
HS7147EDB01H |
| SH7147シリーズ用デバッグMCUボードと
HS0005KCU02Hのセット販売 |
HS7147EDB01H-E1 |
*注:
E10A-USBエミュレータ HS0005KCU01Hも本製品と組み合わせて使用できますが、
セット販売はございません。
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
4. 補足
SH7147シリーズ用デバッグMCUボードとE10A-USBを組み合わせて使用する
場合は、E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.11 Release 00以降が
必要です。V.2.11 Release 00の詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号
080301/tn3を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080301/tn3.htm