RENESAS TOOL NEWS 2008年04月01日 : 080401/tn5
| E8 エミュレータソフトウェア V.2.11 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
オンチップデバッギングエミュレータE8のエミュレータソフトウェアを
V.2.10 Release 00 からV.2.11 Release 00 にリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 リビジョンアップしたエミュレータデバッガ
E8エミュレータソフトウェア V.2.11 Release 00は、以下のとおり
リビジョンアップしたデバッガを含みます。
- R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ V.2.07.00
- M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ V.2.03.00
- M32C/80 E8エミュレータデバッガ V.2.03.00
- H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8エミュレータデバッガ V.1.06.00
1.2 サポートMCUの追加
新たに、以下のMCUがサポートされました。
(1) R8C/Tinyシリーズ
R8C/2Eグループ: R5F212E2 および R5F212E4
R8C/2Fグループ: R5F212F2 および R5F212F4
R8C/2Gグループ: R5F212G4、R5F212G5、および R5F212G6
R8C/2Hグループ: R5F212H1 および R5F212H2
R8C/2Jグループ: R5F212J0 および R5F212J1
R8C/2Kグループ: R5F212K2 および R5F212K4
R8C/2Lグループ: R5F212L2 および R5F212L4
(2) M16C/60シリーズ
M16C/64グループ: R5F3640D
(3) H8/300H Super Low Powerシリーズ
H8/38524グループ:H8/38524F
1.3 仕様変更
H8/300H Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Super Low Power
E8エミュレータデバッガにおいて、デバッガ起動時に表示されるエミュレータ
設定ダイアログボックスにある「デバイス」ドロップダウンリストの表示を
昇順にしました。
1.4 改修内容
以下の問題を改修しました。
(1) R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ、
M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ、
および M32C/80 E8エミュレータデバッガ
・ デバッガ起動時に表示されるエミュレータ設定ダイアログボックスで
「CPU書き換えモードのデバッグ」モードを選択した場合、メモリ
ウィンドウやウォッチウィンドウ等でデータフラッシュ領域の内容を
変更すると、変更していないデータフラッシュ領域の内容がユーザー
プログラムでCPU書き換えを行う前の状態に戻る。
・ ユーザープログラムをターゲットシステムへダウンロードする際に、
ユーザープログラムの領域がE8エミュレータデバッガの占有領域と
重複してもエラーメッセージが表示されない場合がある。
(2) M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガおよび
M32C/80 E8エミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号:071116/tn3「エミュレータのBUSY端子に
接続するマイコン端子の処理に関わる注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071116/tn3.htm
(3) R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 071001/tn7「R8C/22グループのMCU環境で
デバッグをする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/071001/tn7.htm
2. 制限事項
以下の制限事項がありますので注意してください。
(1) R8C/Tiny E8エミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 080216/tn3「R8C/2GまたはR8C/2H
グループMCUをターゲットとしてデバッグする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080216/tn3.htm
(2) M16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 080401/tn4「M16CファミリMCUを
使用したターゲットシステムをデバッグする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。(4月7日から公開予定)
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080401/tn4.htm
(3) M32C/80 E8エミュレータデバッガ
RENESAS TOOL NEWS 資料番号 : 080316/tn2「M32C/80シリーズMCUを
ターゲットMCUとしてデバッグする際の注意事項」
詳細は以下を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080316/tn2.htm
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデート可能です。
以下のページからアップデートプログラム*をダウンロードして実行して
ください。(4月7日から公開予定)
http://japan.renesas.com/e8_download
オートアップデートユーティリティ**を使用してアップデートすることも
可能です。(4月8日からサービス開始予定)
注意:
*アップデートプログラムは以下の2種類があります。必要に応じていずれかの
プログラムでアップデートして下さい。
(a) フルパッケージ版
E8エミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded
Workshop、Cコンパイラパッケージ評価版、ユーザーズマニュアル、および
オートアップデートユーティリティが同梱されています。
(b) デバッガパッケージ版
E8エミュレータデバッガおよびHigh-performance Embedded Workshopのみ
です。
アップデートすると、High-performance Embedded Workshop V.4.02.00
以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.03.00に
更新されます。
**オートアップデートユーティリティを使用する場合は、デバッガパッケージ版で
アップデートされます。