RENESAS TOOL NEWS 2008年04月04日 : 080404/tn1
| フラッシュ開発ツールキットV.4.01 Release 01 への
リビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、
H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ
書き込みソフト)を V.4.01 Release 00 からV.4.01 Release 01 へリビジョンアップ
しました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
サポートMCUに以下の品種を追加しました。
(1) H8SXファミリ
H8SX/1725F
(2) H8Sファミリ
H8S/2112F, H8S/2153F, H8S/2164F, H8S/2462F, および H8S/2472F
(3) H8ファミリ
H8/36022F, H8/36092F, H8/38502F, H8/38504F, H8/38522F, H8/38524F,
H8/38534F, および H8/38537F
上記(1)~(3)の品種は、RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用
アダプタボード)、またはE8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへの
プログラムの書き込みが可能です。
(4) M16Cファミリ
- M16C/60シリーズM16C/64グループ
R5F3640M
この品種は、RS-232C またはE8aエミュレータ経由でフラッシュ
メモリへのプログラムの書き込みが可能です。
- R8C/Tinyシリーズ
R5F21286 および R5F21296
この品種は、E8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへの
プログラムの書き込みが可能です。
1.2 サポートインターフェイスの追加
(1) 以下の品種を書き込む場合、RS-232CまたはHS0008EAUF1H経由の書き込みに
加えて、E8aエミュレータ経由でも書き込みできるようにしました。
| H8Sファミリ: |
H8S/2265Fおよび H8S/2266F |
| H8ファミリ: |
H8/36012F, H8/38327F, H8/38347F, H8/38427F, および
H8/38447F |
(2) 以下の品種を書き込む場合、E8aおよびE8エミュレータ経由の書き込み
に加えて、RS-232C経由でも書き込みできるようにしました。
M16Cファミリ
R8C/Tinyシリーズ: |
R5F212A7, R5F212A8, R5F212B7, R5F212B8,
R5F212C7, R5F212C8, R5F212D7, および R5F212D8 |
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。
以下のダウンロードサイトから最新版のインストーラをダウンロードして
実行することでアップデートできます。(4月7日公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download
V.4.00 Release 00以降のバージョンを使用している場合は、オートアップ
デートユーティリティを利用してもアップデートできます。
(4月8日からサービス開始予定)