RENESAS TOOL NEWS 2008年04月16日 : 080416/tn6
| M16C E100エミュレータソフトウェアV.1.00 Release 00
リリースのお知らせ |
E100エミュレータ用M16C E100エミュレータソフトウェアV.1.00 Release 00 を
リリースしました。
1. 概要
M16C E100エミュレータソフトウェアはE100エミュレータと組合せて使用し、
M16C/64グループMCUを使用したシステムをデバッグすることができます。
本エミュレータソフトウェアはM16C/64グループ用MCUユニットR0E530640MCU00*に
付属しています(単体販売はありません)。
*R0E530640MCU00は、4月16日に発売されました。詳細は4月16日発行
Renesas Tool News 資料番号: 080416/tn5 を参照ください。
2. 特長
(1) 直感的にわかりやすく使いやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)
による操作環境
(2) ドラッグ&ドロップによる快適操作
(3) C言語およびアセンブリ言語ソースレベルデバッグ等の豊富な基本デバッグ
機能
(4) リアルタイムRAMモニタリング
(5) リアルタイムトレース、リアルタイムプロファイル、C0カバレッジ計測
時間計測等の高度なデバッグ機能
(6) USB(USB 2.0 High-speed)インタフェースをサポート
(7) 日本語入力サポート
(8) HTML形式のオンラインヘルプ
機能の詳細については、こちらを参照してください。
3. 製品内容
M16C E100エミュレータソフトウェアには、以下の製品が含まれます。
(1)M16C R8C E100エミュレータデバッガ V.1.00.00
(2) 統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.04.01
(3) オートアップデートユーティリティ V.1.04.00
4. 動作環境
ホストコンピュータ: IBM PC/AT互換機
ホストOS: Windows XPまたは Windows 2000
5. E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00(M16C/64グループ用)の
ワーキングサンプル(WS)品に関するお願い
R0E530640MCU00のWS品には旧バージョンのM16C E100エミュレータソフト
ウェアが同梱されていますので、こちらの開発環境ホームページから
V.1.00 Release 00をダウンロードしてアップデートしてください
(4月21日から公開予定)。
本アップデートを実行すると、High-performance Embedded Workshop
V.4.04.00 以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.04.01 に
アップデートされます。
なお、4月16日発行Renesas Tool News 資料番号: 080416/tn5 に
R0E530640MCU00のWS品に関連する項目がありますのでご覧ください。