RENESAS TOOL NEWS 2008年05月16日 : 080516/tn1
| E100エミュレータ用MCUユニット
R0E530640MCU00
(M16C/64グループMCU用)
ご使用上のお願い |
E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00(M16C/64グループMCU用)の
使用上の注意事項を連絡します。
1. 問題
該当製品をM16C R8C E100エミュレータデバッガ V.1.00.00*と組み合わせ
て使用している場合、トレース条件設定ダイアログボックスの
「ステップ実行を記録」チェックボックスにチェックしていると、トレース
ウィンドウにトレース結果が正しく表示されないことがあります。
*注意事項:
M16C R8C E100エミュレータデバッガ V.1.00.00は、M16C E100
エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00に含まれています。
ワーキングサンプル(WS)版を使用されている場合は、エミュレータデバッガを
製品版に更新してから本ニュースに該当するか確認してください。
2. 解決策
以下の手順でエミュレータ制御用データファイルをアップデートしてください。
(1) アップデートの前準備として、M16C R8C E100エミュレータデバッガが
インストールされているかを確認してください。
(2) r0e530640mcu00_fpga_file_installer20080516.zipファイルを以下URLから
ダウンロードして解凍してください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/R0E530640MCU00.htm
(3) ダウンロードしたzipファイルを解凍すると、アップデートプログラム
r0e530640mcu00_fpga_file_installer20080516.exeおよび
R0E530640MCU00 リリースノート(日本語および英語)*が得られます。
r0e530640mcu00_fpga_file_installer20080516.exeを実行し
画面に表示される指示に従ってアップデートを実施してください。
*日本語:rjj10j2054-0300_r0e530640mcu00_s.pdf
英語:rej10j1732-0300_r0e530640mcu00_s.pdf
(4) 正しくアップデートできたことを確認するため、M16C R8C E100エミュレータ
デバッガを起動し、ヘルプメニュー からテクニカルサポート ->
不具合レポートの作成を選択して、不具合レポート(Submit a Bug Report)を
開いてください。Submit a Bug Reportダイアログボックス内に
エミュレータ制御用データファイルとバージョンが
「DCSFE100M16C64.S V1.01.00.000」と表示されていることを確認して
ください。バージョンが異なる場合には、(2)から(3)でミスが無かったか
確認して、アップデートをやり直してください。
3. 注意事項
2-(3)で得られたリリースノートにはMCUユニット使用時の注意事項を記載し
ていますので、ご使用前に必ずお読みください。