RENESAS TOOL NEWS 2008年05月16日 : 080516/tn2
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.12 Release 00への
リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータ
E10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)のエミュレータソフトウェアを
V.2.12 Release 00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.11 Release 00
2. リビジョンアップ内容
2.1 サポートデバイスの追加
サポートデバイスとして以下を追加しました。
| デバイスグループ |
デバイス |
| H8S |
H8S/2463FおよびH8S/2112F |
2.2 機能改善
以下の機能を改善しました。
(1) Start/Stop機能のGUI化
E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.11 Release00で追加しました
Start/Stop機能の操作がGUIで出来るようにしました。
本機能はSH-2デバイスグループをデバッグ対象とする場合に使用可能です。
ただし、E10A-USBエミュレータ起動時に選択するデバイス名が
SH7047F, SH7145F, SH7144F, SH7615, SH7616, SH7618, SH7619, SH7606,
およびSH-2_custom_MCUである場合は除きます。
(2) 外部フラッシュメモリへのダウンロード性能の改善
SH-2Aデバイスグループをデバッグ対象とする場合に
外部フラッシュメモリへのプログラムダウンロード時のダウンロード速度を
従来比約2.5倍に改善しました。
(3) On-chipブレーク機能の改善
SH-4AおよびNew_SH-Mbileデバイスグループをデバッグ対象とする場合に
既設定のOn-chipブレークポイントをユーザプログラムの変更に追従して
変更する機能を追加しました。
SH7145、SH7144、およびSH7047デバイスを除く、H8S、H8SX、SH-2A、および
SH-2デバイスグループをデバッグ対象とする場合には、本機能をサポート
済みです。
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。5月21日から利用開始可能予定の
オートアップデートユーティリティを使用してアップデートするか、以下の
手順でアップデートを実施してください。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム*(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください。
日本語版: http://japan.renesas.com/e10a_usb_download
*アップデートプログラムは、E10A-USBがサポートするデバイスグループごと
に個別にダウンロードするものと、全デバイスグループ用を一度に
ダウンロードするフルパッケージ版とがあります。必要に応じていずれかを
ダウンロードしてください。
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム
を実行してください。
アップデートプログラムのフルパッケージ版をダウンロードした場合は
HewInstMan.exeファイルが、その他の場合はsetup1.exeファイルが
解凍されます。
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.04.00 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.04.01 にアップデートされます。