RENESAS TOOL NEWS 2008年05月16日 : 080516/tn3
| 音声再生システム M3S-S2-Tiny
V.2.00 Release 00への
バージョンアップのお知らせ |
Tinyマイコン用 音声再生システムM3S-S2-Tiny V.1.01 Release 00(無償)を
V.2.00 Release 00に無償バージョンアップしました。
1. 製品の概要
Tinyマイコン*を搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。
M3S-S2-Tinyの独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸長を行い
ます。いままで表示のみだった機器や、ブザー音のお知らせのみであった機器等に
音声出力の機能を付加することができます。
* R8C/Tiny,M16C/Tiny, およびH8/300H Tinyシリーズマイコン
2. バージョンアップ内容
(1) 独自方式ADPCMを用いた音声圧縮伸長機能において、
伸長した16bitデータをシステムに合わせて、データ長を8bitや10bit
などに変換して使用可能になりました。
(2) 複数の圧縮音声データを並行して伸長可能になりました。
(3) マイコン毎に伸長処理を最適化し、従来(V.1.01)比で約30% の
高速化を実現しました。
例えば、R8C/Tinyシリーズマイコンを4MHzで動作した場合に
8kHzでサンプリングした音声データの伸長(再生)が可能です。
(4) ROMおよびRAMの使用量を従来(V.1.01)比で約30%削減*し、
音声再生機能をより少ないメモリで実装可能になりました。
*R8C/Tinyの場合、ROM 約0.4Kバイト、RAM 約20バイト(スタック含む)
(5) High-performance Embedded Workshopワークスペース形式のサンプル
プログラムを同梱しました。
サンプルプルプログラムのワークスペース作成環境は以下のとおりです。
・M16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC30WA) V.5.40 Release 00A
・H8SX, H8S, H8ファミリC/C++ コンパイラパッケージ V.6.02 Release 00
製品の詳細は、以下データシートをご参照ください。
http://japan.renesas.com/mw/s2
3. 申込み方法
本製品は無償でご提供します。製品データシート(前項のURL)の
「お申込み方法」のページを参照してお申し込みください。
お申し込みの前に「提供条件」を必ずお読みください。