RENESAS TOOL NEWS 2008年05月16日 : 080516/tn4
フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。
1. 該当製品および該当マイコン
(1) 該当製品
フラッシュ開発ツールキット
V.4.00 Release 00 ~ V.4.01 Release 01
(2) 該当マイコン
SuperH RISC engine、H8SX、H8S、およびH8ファミリのマイコン
2. 内容
connectスクリプトコマンドの引数に、E8aDirectおよび、
E8aのシリアル番号(USB BID) を指定したにもかかわらず
Select USB Deviceダイアログボックスが表示される。
3. 対応策
表示されたSelect USB Deviceダイアログボックスで、ご使用のE8a
のシリアル番号を選択し、OKボタンをクリックしてください。
4. 恒久対策
V.4.02 Release 00 にて改修いたします。