RENESAS TOOL NEWS 2008年07月01日 : 080701/tn6
| 2008年6月後半
ハードウェアツール製品発売のお知らせ |
以下のハードウェアツール製品を発売しました。
1. E100エミュレータ用
(1) E100エミュレータ用延長フレキシブルケーブル:R0E001000FLX00
R0E001000FLX00は、E100エミュレータ用MCUユニットとユーザ
システム間を延長するためのフレキシブルケーブルです。
(2) E100エミュレータ用外部トリガケーブル:R0E001000EXT00
R0E001000EXT00は、E100エミュレータ本体R0E001000EMU00の
外部トリガ接続コネクタと接続して、外部信号のトレースや
イベントの出力をすることができます。
E100エミュレータは現在発売中です。詳しくはRENESAS TOOL NEWS 資料番号
080201/tn3を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080201/tn3.htm
2. R8C/TinyシリーズR8C/35Aグループ用
52ピン0.65mmピッチLQFP対応変換基板:R0E53035ACFJ50
R0E53035ACFJ50は、E100エミュレータ用MCUユニットR0E521300MCU00 *
の信号をR8C/35Aグループの52ピン0.65mmピッチLQFP用フットパターン
へ接続するための変換基板です。
* MCUユニットR0E521300MCU00は開発中です。このMCUユニットは
R8C/Tinyシリーズの以下のグループをサポートする予定です。
R8C/38E、/38F、/38G、/38H **
R8C/36E、/36F、/36G、/36H **
R8C/35A
R8C/34E、/34F、/34G、/34H
R8C/33A **
R8C/32A **
** パッケージ変換基板開発中
製品の詳細は以下を参照ください。
http://documentation.renesas.com/jpn/products/tool/rjj10j2215_r0e53035acfj50_u.pdf
3. R8C/TinyシリーズR8C/34E、/34F、/34G、および /34Hグループ用
48ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板:R0E53034ECFK60
R0E53034ECFK60は、E100エミュレータ用MCUユニットR0E521300MCU00 (2項参照)
の信号をR8C/34E、/34F、/34G、および /34Hグループの48ピン0.5mm
ピッチLQFP用フットパターンへ接続するための変換基板です。
製品の詳細は以下を参照ください。
http://documentation.renesas.com/jpn/products/tool/rjj10j2216_r0e53034ecfk60_u.pdf
4. 発注情報
製品型名 発注型名
-------------------------
R0E001000FLX00 同左
R0E001000EXT00 同左
R0E53035ACFJ50 同左
R0E53034ECFK60 同左