RENESAS TOOL NEWS 2008年08月01日 : 080801/tn1
| E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00
ご使用上のお願い |
E100エミュレータと使用するMCUユニットR0E530640MCU00(M16C/64グループMCU用)
の使用上の注意事項を連絡します。
1. 該当製品
ロット番号(Board Lot No. 8*I****)の末尾が数字であるR0E530640MCU00
(末尾がA, B, Cなどアルファベットで終わる場合は該当しません)
ロット番号は以下の方法で確認できます。
(1) M16C R8C E100エミュレータデバッガを起動する。
(2) ヘルプメニュー からテクニカルサポート -> 不具合レポートの作成
を選択する。
(3) 開いた不具合レポート(Submit a Bug Report) ダイアログボックスに
Board Lot No. 8*I**** が表示される。
2. 問題
該当製品をE100エミュレータに接続して、電源投入後、30秒以上経過してから
M16C R8C E100エミュレータデバッガを起動した場合、プログラマブル入出力
ポートが出力になる場合があります。
3. 解決策
R0E530640MCU00のCPLDをアップデートしてください。
アップデートに必要なCPLD書き換えソフトウェアおよびR0E530640MCU00のCPLD
書き換え手順書は以下のURLからダウンロードできます。(8月5日公開予定)
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/080801_R0E530640MCU00.htm