RENESAS TOOL NEWS 2008年09月01日 : 080901/tn6
| E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.13 Release 00への リビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8S および H8SXファミリ用エミュレータ
E10A-USB HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02Hのエミュレータソフトウェアを
V.2.12 Release 00からV.2.13 Release 00にリビジョンアップしました。
1. アップデート対象製品
HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H用エミュレータソフトウェア
V1.0.00 ~ V.2.12 Release 00
2. リビジョンアップ内容
2.1 サポートデバイスの追加
以下のデバイスを追加しました。
| デバイスグループ |
デバイス |
| H8SX |
H8SX/1638LF、H8SX/1634LF、H8SX/1632LF、 |
| |
H8SX/1648LF、H8SX/1644LF、H8SX/1642LF、 |
| |
H8SX/1648GF、H8SX/1644GF、H8SX/1642GF、 |
| |
H8SX/1648HF、H8SX/1644HF、H8SX/1642HF、 |
| |
H8SX/1658MF、H8SX/1654MF、H8SX/1653MF、 |
| |
H8SX/1668MF、H8SX/1664MF および H8SX/1663MF |
2.2 Start/Stop機能の改善
E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.11 Release 00およびV.2.12
Release 00で追加したStart/Stop機能を、H8SデバイスグループおよびH8SX
デバイスグループをエミュレートする際に使用できるようにしました。
Start/Stop機能の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号:
080301/tn3 を参照ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/080301/tn3.htm
2.3 不具合改修
SH-4AデバイスグループまたはNew_SH-Mobileデバイスグループをデバッグ
対象とし、かつ、リトルエンディアンで使用する場合にモニタウィンドウ
(ユーザプログラム実行中にメモリ内容をモニタするウィンドウ)の更新を
行わない問題を改修しました。
3. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。オートアップデートユーティリティ
を使用してアップデートしてください。(9月5日からサービス開始予定)
もしくは、以下の手順でアップデートしてください。
(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム(ZIPファイル)を
ダウンロードしてください。(9月5日から掲載予定)
http://japan.renesas.com/e10a_usb_download
アップデートプログラムは、E10A-USBがサポートする全デバイスグループ用
を一度にダウンロードするフルパッケージ版と、デバイスグループごとに
個別にダウンロードするものがあります。必要に応じていずれかをダウン
ロードしてください。
(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラムを
実行してください。
アップデートプログラムのフルパッケージ版をダウンロードした場合は
HewInstMan.exeファイルが、その他の場合はsetup1.exeファイルが
解凍されます。
4. 注意事項
本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance
Embedded Workshop V.4.04.00 以前のバージョンがインストールされている
場合は、V.4.04.01 にアップデートされます。