RENESAS TOOL NEWS 2008年09月16日 : 080916/tn1
| 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.04.01
ご使用上のお願い |
High-performance Embedded Workshop V.4.04.01の使用上の注意事項を連絡します。
- デバッグ専用プロジェクト使用時に表示するソースツリー表示機能に関する注意事項
High-performance Embedded Workshopは、コンパイラやエミュレータデバッガ などの
ソフトウェア製品にバンドルされています。
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニュー「ヘルプ」から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを選択すると確認できます。
1. 内容
ロードモジュールファイルをエミュレータデバッガまたはシミュレータ
デバッガにダウンロードした後に表示される「ファイルの検索」ダイアログ
ボックス中の、「サブディレクトリの検索」チェックボックスをオンにしても、
サブディレクトリを含めた検索ができません。
「ファイルの検索」ダイアログボックスは、デバッグ専用プロジェクト
(プロジェクトタイプ名:Debugger only - xxxxxx)を使用しており、かつ
ロードモジュールファイル内のデバッグ情報に含まれるソースファイルの
パス情報から、実際のファイル位置が特定できない場合にのみ表示されます。
「ファイルの検索」機能の詳細はHigh-performance Embedded Workshopの
ヘルプライブラリの「ダウンロード後にソースツリーを表示する」ページを
参照ください。
2. 解決策
検索したいサブディレクトリを選択して、ファイルの検索を実行してください。
3. 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。