RENESAS TOOL NEWS 2008年10月01日 : 081001/tn5
| 720シリーズ用コンパクトエミュレータ専用 エミュレータデバッガ
M3T-PD72M V.1.01 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ |
720ファミリ720シリーズ用コンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガ
M3T-PD72Mを V.1.00 Release 02からV.1.01 Release 00へリビジョンアップしま
した。
1. リビジョンアップ内容
(1) 4286グループマイコン用コンパクトエミュレータM34286T2-CPEで使用
できます。
M34286T2-CPE(9月1日発売開始)にはM3T-PD72M V.1.01 Release 00が
添付されています。
(2) M34286G2のデータファイルを追加しました。
(3) 接続するコンパクトエミュレータをプルダウンリストから選択できる機能を
追加しました。
(4) Initダイアログボックス中で、システムクロックをプルダウンリストから
選択できる機能を追加しました。
(5) 4286グループではシステムクロック変更命令(CCK命令等)配置時の制限が
ありません。よって、同梱のアセンブラASM72では、4286グループ用の
システムクロック変更命令配置を処理できるように改定しました。
2. アップデート方法
以下のURLのwebページからM3T-PD72Mのインストーラをダウンロードして、
実行してください。
http://japan.renesas.com/m34282t2_cpe_download
M34282T2-CPEコンパクトエミュレータをお持ちの場合、付属のCD-ROMの表に
2008.09.01と記載されていれば、M3T-PD72M V.1.01 Release 00が含まれて
いますので、そのCD-ROMを使用してM3T-PD72Mをインストールしてください。
(上記のアップデートをする必要はありません)
M3T-PD72Mのバージョン確認方法:
HelpメニューのAboutコマンドで開くVersionダイアログボックスに
M3T-PD72Mのバージョンが表示されます。