Skip to main content

ツールニュース

RENESAS TOOL NEWS 2008年10月01日 : 081001/tn7

SH7785グループMCU搭載
SuperH Linux用プラットフォーム
R0P7785LC0011RL 発売のお知らせ

SuperH RISC engineファミリSH7780シリーズSH7785グループマイコン(SH-4A)を 搭載したSuperH Linux用プラットフォーム R0P7785LC0011RLを発売しました。 SuperH RISC engineファミリのMCU上で動作するLinuxをSuperH Linuxと呼びます。



1. 製品の特長
   R0P7785LC0011RLは、SH7785グループマイコンを搭載したMCU基板で、SHバスに
   接続した周辺LSIで2D表示やUSB2.0(Host)等をサポートします。
   また、SH7785グループマイコン内蔵PCIバスに接続したコントローラでSATA、
   Gbit-LAN等もサポートします。
   標準でNOR Flashメモリを64 MB、DDR2-SDRAMも最大で512 MBが使用可能です。
  (注1)
   SH7785グループマイコンを活用したシステム開発に最適なMCU基板です。
   注1: DDR2-SDRAMは、32ビットアドレス拡張モード設定時、29ビットモード
         では128 MBが有効になります

   R0P7785LC0011RLの詳細は、製品ページを参照ください。(10月6日から公開予定)
   
2. 製品パッケージ内容
   R0P7785LC0011RLには以下が含まれます。
   (1) R0P7785LC0011RL本体
   (2) 専用NOR Flash メモリボード
   (3) エミュレータ接続用基板
   (4) SATA電源用ケーブル
   (5) ACアダプタ
   (6) CD-R (ユーザーズマニュアル、回路図およびブートローダサンプル
        プログラムが入っています)

3. 購入方法
   ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
   ご連絡ください。

    製品型名: R0P7785LC0011RL
    発注型名: 同上

    価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。



技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧




End of content

Back To Top