RENESAS TOOL NEWS 2008年10月16日 : 081016/tn10
| フラッシュ開発ツールキット V.4.02 Release 01
へのリビジョンアップのお知らせ |
フラッシュ開発ツールキット(SuperH RISC engine、M16C、H8SX、H8S、H8、R8C、
および740ファミリ用のフラッシュ書き込みソフト)を V.4.02 Release 00 から
V.4.02 Release 01 へリビジョンアップしました。
1. リビジョンアップ内容
1.1 サポートMCUの追加
サポートMCUに以下の品種を追加しました。
(1) SuperH RISC engine ファミリ
製品名 SH72546RFCC, SH72544RF および SH72543RF
この品種は RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用アダ
プタボード)、またはE8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへのプログ
ラムの書き込みが可能です。
(2) H8SXファミリ
製品名 H8SX/1655F および H8SX/1652F
この品種は RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用アダ
プタボード)、USB(USBブートモード利用時)、またはE8aエミュレータ経由
でフラッシュメモリへのプログラムの書き込みが可能です。
製品名 H8SX/1635F, H8SX/1633F および H8SX/1631F
この品種は RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用アダ
プタボード)、またはE8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへのプログ
ラムの書き込みが可能です。
(3) H8Sファミリ
製品名 H8S/2456F および H8S/2454F
この品種は RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用アダ
プタボード)、USB(USBブートモード利用時)、またはE8aエミュレータ経由
でフラッシュメモリへのプログラムの書き込みが可能です。
製品名 H8S/2426F および H8S/2424F
この品種は RS-232C、HS0008EAUF1H(マイコンオンボード書き込み用アダ
プタボード)、またはE8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへのプログ
ラムの書き込みが可能です。
(4) R8Cファミリ R8C/3x シリーズ
R5F21356A, R5F21355A, R5F21354A, R5F21336A, R5F21335A, R5F21334A,
R5F21332A, R5F21331A, R5F21324A, R5F21322A および R5F21321A
この品種は、E8aエミュレータ経由でフラッシュメモリへのプログラムの
書き込みが可能です。
1.2 サポートインターフェイスの追加
(1) 以下の品種を書き込む場合、RS-232CまたはHS0008EAUF1H経由の書き込みに
加えて、E8aエミュレータのブートモード用インタフェース経由でも
書き込みできるようにしました。
H8ファミリ 製品名 H8/38704F, H8/38702F, H8/38602F, H8/38086RF,
H8/38076RF, H8/38024F, H8/38004F, H8/36912F, H8/36902F, H8/3672F,
H8/3670F および H8/3664F
(2) 以下の品種を書き込む場合、E8aおよびE8エミュレータ経由の書き込み
に加えて、RS-232C経由でも書き込みできるようにしました。
R8Cファミリ R5F212BC
2. アップデート方法
フラッシュ開発ツールキット V.4 をご購入済みの方は無償でオンラインアップ
デートできます。
以下のダウンロードサイトからV.4.02 Release 00のインストーラをダウン
ロードして実行することでアップデートできます。(10月20日公開予定)
http://japan.renesas.com/fdt_download
V.4.00 Release 00以降のバージョンを使用している場合は、オートアップ
デートユーティリティを利用してもアップデートできます。
(10月21日からサービス開始予定)