RENESAS TOOL NEWS 2008年11月01日 : 081101/tn1
| R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00
ご使用上のお願い |
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00の使用上の
注意事項を連絡します。
- コンパイルオプション-Wno_used_static_function(-WNUSF)に関する注意事項
1. 内容
-Wno_used_static_function(-WNUSF)オプションは、使用されていないstatic関数
を表示する警告オプションです。
しかし、V.1.01 Release 00では、使用の有無に関わらず全てのstatic関数に
ついて以下の警告メッセージを出力しますので、使用しないでください。
Code generation for static functions (xxx) can be suppressed by
using -ferase_static_function(-fESF) option
なお、メッセージ中に記載のある -ferase_static_function(-fESF)オプションは
存在しませんので使用しないでください。
2. 恒久対策
V.1.02 Release 00で改修する予定です。