ツールニュース
RENESAS TOOL NEWS 2011年06月16日 : 110616/tn3
V.1.03 Release 01 にリビジョンアップしました。
M16C R8C E100 エミュレータソフトウェアはE100エミュレータと組み合わせて 使用します。
製品の概要は、以下のWebページの左メニュー「デバッグ機能」をクリックして 参照ください。
http://japan.renesas.com/e100
| M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ |
|---|
V.1.03 Release 01 にリビジョンアップしました。
M16C R8C E100 エミュレータソフトウェアはE100エミュレータと組み合わせて 使用します。
製品の概要は、以下のWebページの左メニュー「デバッグ機能」をクリックして 参照ください。
http://japan.renesas.com/e100
1.リビジョンアップ内容
Renesas Tool News 資料番号110427/tn1でお知らせした以下の注意事項を
改修しました。
- R0E521300MCU00 (R8C/3xシリーズ用MCUユニット) と使用する際の注意
資料番号110427/tn1は以下のURLで参考ください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/110427/tn1.htm
2. アップデート方法
無償でオンラインアップデートできます。以下のいずれかの方法でアップデート
してください。
(1) オートアップデートユーティリティを使用する。
(6月20日からサービス開始予定)
(2) 以下のURLにあるダウンロードページからアップデートプログラムを
ダウンロードして実行する。(6月20日からアップデートプログラム公開予定)
http://japan.renesas.com/e100_download
注意:
本アップデートを実行すると統合開発環境High-performance Embedded
Workshop V.4.07.01 以前のバージョンがインストールされている場合は、
V.4.08.00 にアップデートされます。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ