Skip to main content

ツールニュース

RENESAS TOOL NEWS 2011年07月16日 : 110716/tn10

JPEGデコーダ M3S-JPEGD-LIB for the RX Family
無償評価版リリースのお知らせ

JPEGデコーダ M3S-JPEGD-LIB for the RX Family V.2.01 Release 00 無償評価版をリリースしました。
注: V.2.01 Release 00 が最初のバージョンになります。



1. JPEGデコーダの概要

   JPEGデコーダは、JPEGファイルをビットマップ画像データに展開するソフト
   ウェアライブラリです。
   以下の2種類のライブラリを含みます。

   - JPEGデコードライブラリ
     逆DCT、逆量子化およびハフマン復号化をするライブラリ

   - 伸張ライブラリ
     JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ
      (16ビットカラー: RGB565形式) に伸張するライブラリ

   JPEGデコーダの概要は、以下のURLでも参照できます。(7月21日から公開予定)
     http://japan.renesas.com/mw/jpg_softlib


2. サポートマイコン

   RXファミリ RX600シリーズ


3. 入手方法

   以下の手順で入手できます。
   (1) 以下のオールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ ページの左側にある
       "アプリケーションノート サンプルコード" をクリックする。
            http://japan.renesas.com/mw/jpg_softlib
       アプリケーションノートとサンプルコードのタイトル一覧が表示されます。
       (7月21日から掲載予定)

   (2) 一覧からM3S-JPEGD-LIB for the RX Family用のアプリケーション
       ノートを探す。アプリケーションノート名は以下のとおりです。
         「RX600 シリーズ M3S-JPEGD-LIB: JPEGデコーダ導入ガイド」

   (3) アプリケーションノートの横にあるサンプルプログラムへのリンクをクリックする。

   (4) 表示された「ご注意」に承諾いただいた後、無償評価版をダウンロードできます。



技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧




End of content

Back To Top