|
 |
| PC7501用エミュレーションプローブ M30850T2-EPB用
MCUファイル および ファームウェアファイル ダウンロードサイト
|
ご使用のデバッガにより手順が異なります。
- M32C PC7501 エミュレータデバッガの場合は こちら
- エミュレータデバッガ M3T-PD308Fの場合は こちら
- 1. M32C PC7501 エミュレータデバッガの場合
- 1.1 デバッガバージョンの確認
- M32C PC7501 エミュレータデバッガ V.1.03 Release 00 以降がインストールされているかを確認してください。以下の手順でバージョンが確認できます。
- デバッガのスクリプトウインド上でのVER コマンド入力により、デバッガのバージョンおよびフ
ァームウェアの種類とバージョンを確認できます。
(例)M32C PC7501 Emulator Target 1.03.00.004
Firmware "M30870F" V.1.00.00 PC7501
- デバッガが起動できない場合、オートアップデートユーティリティを使用してデバッガのバー
ジョンを確認ができます。アプリケーションの選択画面で全アプリケーションの表示を選択し、
アプリケーション名“M32C PC7501 Emulator Debugger”のバージョンを確認ください。
- デバッガが最新でない場合は、最新版にアップデートしてください。
オートアップデートユーティリティを使用して最新版にアップデートすることができます。
- 1.2 ファイルのダウンロード
- ファームウェアアップデートプログラムを以下からダウンロードしてください。
(ダウンロード後、解凍してご使用ください。)
内容 |
ファイル名 |
|
| ファームウェアアップデートプログラム |
m30870fw_mcu_file_installer20070801.exe |
m30870fw_mcu_file_installer20070801.zip
ダウンロード開始
(ZIP形式,3.89MB) |
| 補足資料 |
rej10j0484_m30870tepb_s.pdf |
| rej10j0951_m30850t2epb_s.pdf |
| rjj10j0649_m30870tepb_s.pdf |
| rjj10j1193_m30850t2epb_s.pdf |
(注) 上記ダウンロードファイルはM30850T2-EPB とM30870T-EPB の共通ファイルです。
- 1.3 ファイルのインストール
- デバッガが起動していないことを確認してください。
- デバッガをインストールしてあるホストマシンでインストーラ
“m30870fw_mcu_file_installer20070801.exe”を実行してください。インストールが始まりますの
で、画面に表示される指示に従ってファイルのインストールを実施してください。
- 1.4 PC7501 へのファームウェアのダウンロード
- ファイルのインストールの後、ファームウェアをPC7501 へダウンロードしてください。 詳細は、
ユーザーズマニュアル 2.7「ファームウェアのダウンロード」の節を参照ください。
エラーが起きた場合は1.2 項または1.3 項でミスが無かったか確認してやり直してください。
(例)ファームウェアファイルコピーミス時には以下のエラーになります。
ERROR 16221 : ファームウェアのダウンロードに失敗しました。
- ファームウェアをPC7501 へダウンロードした後、次の2 点を確認した上でセルフチェックを
実施し、正常終了することを確認してください。詳細は ユーザーズマニュアル 2.8「セルフチ
ェック」の節を参照ください。
- ターゲットシステムが接続されている場合は、ターゲットシステムを外してください。
- エミュレーションプローブ内のスイッチ設定は、出荷時の状態に戻してください。
- 1.5 アップデート確認
-
正しくアップデートできたことを確認するため、デバッガを起動し、スクリプトウインド上でVER コマンドを入力してください。ファームウェアの種類とバージョンが M30870F V1.00.00 であることを確認し
てください。
デバッガが起動しない場合やバージョンが異なる場合には、1.2 項から1.4 項でミスが無かったか、
確認してやり直してください。
- 2. エミュレータデバッガ M3T-PD308F(保守製品) をご使用の場合
- 2.1 デバッガバージョンの確認
M3T-PD308F V.3.20 Release1 (保守製品) がインストールされているかを確認してください。
- M3T-PD308F のスクリプトウインド上でのVER コマンド入力により、M3T-PD308F のバージョン
およびファームウェアの種類とバージョンを確認できます。
(例)M32C PC7501 Emulator Target 1.03.00.004
Firmware "M30870F" V.1.00.00 PC7501
- M3T-PD308F が起動できない場合、M3T-PD308F インストール時のリリースノートにより、デバ
ッガのバージョンを確認ができます。使用いただいているM3T-PD308F のインストール先の
MANUAL フォルダ内にあるリリースノートPDF ファイルを参照し、確認してください。
- V.3.20 Release1 でない場合は、以下のツールニュースを参照しアップデートしてください。
http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/n040401/tn7.htm
- 2.2 ファイルのダウンロード
- MCU ファイルおよびファームウェアファイルを以下からダウンロードしてください。
(ダウンロード後、解凍してご使用ください。)
| 内容 |
ファイル名 |
|
| MCU ファイル |
m30870.mcu |
MCU ファイル/ファームウェ
ア圧縮ファイル
m30870t-epb20070801.zip
ダウンロード開始
(ZIP形式, 1.67MB) |
| MCU ファイル |
m30870_ad.mcu |
| MCU ファイル |
m30850.mcu |
| ファームウェアファイル |
m30870f.s (V.1.00.00) |
| 補足資料 |
rej10j0484_m30870tepb_s.pdf |
| rrej10j0951_m30850t2epb_s.pdf |
| rjj10j0649_m30870tepb_s.pdf |
| rjj10j1193_m30850t2epb_s.pdf |
(注) 上記ダウンロードファイルはM30850T2-EPB とM30870T-EPB の共通ファイルです。
- 2.3 ファイルのコピー
- ダウンロードしたファイルのコピーを開始する前準備として、以下の2 点を確認してください。
- デバッガが起動していないことを確認ください。
- デバッガのインストール先のフォルダ以下のファイルを、他のソフトウェアで使用していない
ことを確認ください。
- MCU ファイル、ファームウェアファイルを以下のフォルダにコピーしてください。
- MCU ファイルのあるディレクトリ(Mcufiles) に、“ m30850.mcu ” 、“ m30870.mcu ” 、
“m30870_ad.mcu”を上書きコピーください。
- エミュレータデバッガ実行ファイル(pd308f.exe)があるディレクトリに、"m30870f.s”をコピーくだ
さい。
- 2.4 PC7501 へのファームウェアのダウンロード
- ファイルのコピーの後、ファームウェアをPC7501 へダウンロードしてください。 詳細は、
ユーザーズマニュアル 2.7「ファームウェアのダウンロード」の節を参照ください。
エラーが起きた場合は2.2 項または2.3 項でミスが無かったか確認してやり直してください。
(例)ファームウェアファイルコピーミス時には以下のエラーになります。
ERROR 16221 : ファームウェアのダウンロードに失敗しました。
- 2.5 アップデート確認
- 正しくアップデートできたことを確認するため、デバッガを起動し、スクリプトウインド上でVER コ
マンドを入力してください。ファームウェアの種類とバージョンが M30870F V1.00.00 であることを
確認してください。
デバッガが起動しない場合やバージョンが異なる場合には、2.2 項から2.4 項でミスが無かったか、
確認してやり直してください。
- 3. 注意事項
- M30850T2-EPB 使用時の注意事項が、各製品の補足資料(ダウンロードファイルに添付)に記載さ
れています。ご使用前に必ずお読みください。
- デバッグ対象のMCU グループに関わらず、MCU ファイルは "m30850.mcu" を選択してください。
- ダウンロードする前に、
2007年08月01日発行RENESAS TOOL NEWS「M30850T2-EPB およびM30870T-EPB ご使用上
のお願い」もご参照ください。
|