| |
SuperH, H8SX, M16C, R8C, H8, 740, およびH8Sファミリをサポートしています。
- R8Cファミリの全シリーズと、M16C, H8, 740, およびH8Sファミリの一部のマイコンはE8aでデバッグが可能です。デバッグ機能をサポートしているマイコンの詳細はこちらを参照ください。
- E8aはマイコン内蔵のフラッシュメモリへプログラムを書き込む際のアダプタ
としても使用可能です。動作評価などを行うためのプログラミングは
E8aエミュレータソフトウェアでも行えます。
ただし、E8aエミュレータソフトウェアで書き込みができるのはデバッグ機能をサポートしているマイコンだけです。
- 量産製品用のプログラミングおよびE8aのデバッグ機能をサポートしていないマイコンのプログラミングには、フラッシュ開発ツールキットとE8aを合わせてご使用ください。
|