よくあるお問い合わせ(保守製品)
このページを印刷
よくあるお問い合わせ
検索 (量産製品)
文書番号:01051110_j
Q.
Solaris2.3に対応とありますが、Solaris2.5でも使用できますか?
A.
大丈夫です。 Solaris2.5は、2.3からのバイナリ互換が保証されております。まったく問題なく動作します。
ページの先頭へ
|
よくあるお問い合わせ(保守製品)のトップへ
(C)2008 Renesas Technology Corp., All Rights Reserved.
個人情報の保護について
|
本サイトの留意点
|
インターネット上での個人情報の保護について