文書番号:01051122_j
Q.
「子プロセスが起動できない」 というメッセージが表示されて、コンパイルが止ってしまいます。
A.
環境変数 (M16BIN,...等) を正しく設定して下さい。
環境変数を正しく設定されている場合でも本症状が出る場合には、常駐させている特定のウイルスバスターの原因が考えられます。
ウイルスバスターの常駐を止めることにより回避できます。
なお、本件は、ウイルスバスター側の問題ですので、詳細はウイルスバスター製造元 トレンドマイクロ社へお問い合わせ下さいますよう
お願いいたします。