フラッシュ書き込みツールキット Ver3.0は、Ver.2.0に対して、下記機能を追加致しました。
追加機能
・0.18μm製品対応の【サポートデバイス問い合わせ】コマンドを追加
今後リリースされるマイコンに対しでも、バージョンアップやリビジョンアップせずに書込みが可能となります。
・書き込み時のサム値表示機能
書き込みするプログラムが確認できるようになります。
・エラーメッセージのNo.表示
サポートセンタへの問合せの際、エラーメッセージNo.をお知らせ下さい。
・Simple interfaceに、disconnect ボタンを追加
連続書込みがしやすくなりました。