F-ZTATオンボード書き込みプログラムはV5.0A にリビジョンアップ致しました。
Ver.5.0から下記の問題点を解決しました。
1. 対策内容
(1) 対象C^J^2=:H8/3048F, H8/538F
現象:FLASH書き込み時にエラーが発生し、データを書き込めない。
(2) 対象C^J^2=:H8/2643F
現象:C^J^2=‐ホスト間の通信が失敗し、データを書き込めない。
2. 制限事項
H8/538Fをご使用いただくお客様は、恐れ入りますがF-ZTAT オンボード書き込みプログラムVer.3.1をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。
|