F-ZTATマイコンオンボード書込みツールは、Ver.5.0Bにバージョンアップいたしました。
リリース情報
1.不具合現象
HS6400FWIW5SR
(1) 対象デバイス H8S/2142RF,H8S/2132RF
現象: FLASH書き込み時にエラーが発生し、データを書き込めない。
(2) 対象デバイス H8/3334F
現象: FLASH書き込み時にエラーが発生し、データを書き込めない。
2.サポート追加デバイス
(1) Ver. 5.0Aでサポート対象からはずしていたH8/538Fを正式サポートしました。
(2) H8S/2147NFをサポートしました。
3. H8/538Fをお使いの方へ
ユーザシステムによってはフラッシュの全面消去に5秒を超える場合があります。この時、本プログラムのtimeoutのデフォルト値5秒では、
データ書込みエラー(No.113)となります。この場合、timeoutの入力値をフラッシュの全面消去が完了する程度に大きな値を設定してください。
4.アップデート方法
F-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム Ver.5.0Aが既にインストールされていることを確認してください。
アップデートプログラム(UPV50B.exe)および、各「.inf」、「.src」、「.sub」ファイルをF-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム(flash.exe)が
インストールされているディレクトリ(デフォルトでは、"C:program file\flash5\")に置きます。
アップデートプログラム(UPV50B.exe)をダブルクリックして実行してください。
|