MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC308-000216D
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA
バージョンアップのお知らせ
|
Cコンパイラを以下のとおりバージョンアップしました。
| * M16C/80シリーズ用 | NC308WA V.2.00 Release 2 |
| * M16C/60, M16C/20シリーズ用 | NC30WA V.3.20 Release 2 |
| * 7900シリーズ用 | NC79WA V.3.20 Release 2 |
| * 77xxシリーズ用 | NC77WA V.5.20 Release 2 |
- バージョンアップ内容
以下のツールニュースに記載した注意事項を改修しました。
- (1) float型またはdouble型の外部変数を初期化する際に、正しくデータが設定されない場合がある問題について
- 詳しくは、ツールニュース2000年1月16日 MESCT-NC308WA-000116D 「NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (2) const修飾子で指定された変数を記述したプログラムをコンパイルするとSystem Errorが発生する場合がある問題について
- 詳しくは、ツールニュース2000年2月1日 MESCT-NC308WA_1-000201D 「NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (3) 不正なSTZX命令生成について また、スタートアップルーチンのBZEROL, BCOPYLマクロの記述誤りについて
- 詳しくは、ツールニュース2000年2月1日 MESCT-NC308WA_2-000201D 「NC308WA ご使用上のお願い」 を参照してください。
- * (1)および(2)は、NC308WA,NC30WA,NC79WAおよびNC77WAに該当します。(3)は、NC308WAのみ該当します。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入/CD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。詳しくは、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- (1) 日本語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 |
Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-NC308WA
M-NC30WA
M-NC79WA
M-NC77WA |
新規購入の場合: W95J
バージョンアップの場合: W95J-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: W95J-GUP-[Serial No.] |
| SPARCstation | SunOS |
新規購入の場合: SPARC
バージョンアップの場合: SPARC-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: SPARC-GUP-[Serial No.] |
| Solaris |
新規購入の場合: SOLARIS
バージョンアップの場合: SOLARIS-VUP-[SerialNo.]
グレードアップの場合: SOLARIS-GUP-[SerialNo.] |
| HP9000 シリーズ700 | HP-UX |
新規購入の場合: HP700
バージョンアップの場合: HP700-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: HP700-GUP-[Serial No.] |
* ライセンスIDをお持ちの場合は、[Serial No.]の記入は必要ありません。
- (2) 英語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 |
M-NC308WA
M-NC30WA
M-NC79WA
M-NC77WA |
新規購入の場合: W95E
バージョンアップの場合: W95E-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: W95E-GUP-[Serial No.] |
* ライセンスIDをお持ちの場合は、[Serial No.]の記入は必要ありません。