MESC TOOL NEWS:
MESCT-M37531T-ADS-000216D
M37531RSS,M37532RSS,M37536RSS 対応
端子処理基板 M37531T-ADS
ご使用上のお願い
|
PC4701システム又は8ビット簡易ツールシステムM37531T-PACにてM37531T-ADSを使用する場合のリセットに関する使用上の注意事項を連絡します。
-
該当製品
M37531T-ADS(M37531T-PAC付属品も含む)でロット番号の末尾が数字 (例:ロットNo.9BS070)で終了しているもの。末尾が英字で終了しているもの(例:ロットNo.9BS070A)は対策済みです。
-
内 容
PC4701システム又は8ビット簡易ツールシステムM37531T-PACにM37531T-ADSを接続して使用したとき、使用環境やデバイス特性の違いによりエミュレータからのリセットがかかりにくい場合があります。
[エミュレータからのリセット条件]
次の条件により、エミュレータからのリセット要求が発生します。
* エミュレータデバッガにてリセットコマンドを発行した場合。
* エミュレータデバッガからプログラムをダウンロードした場合。
-
回避策
以下のいずれかの対策を行ってください。
(1)M37531T-ADS上の抵抗R1(100kΩ)を10kΩの抵抗に交換。
(2)R1に10kΩの抵抗を並列に接続。