MESC TOOL NEWS:
MESCT-CC32R-000401D
EWS版Cコンパイラ/アセンブラ/リアルタイムOS
ご使用上のお願い
|
EWS版Cコンパイラ、アセンブラ、リアルタイムOSのインストール上の注意事項を連絡します。
-
該当製品
以下製品のライセンスID対応のEWS版のみで発生します。PC版は該当しません。
| MCU | Cコンパイラ | アセンブラ | リアルタイムOS |
| M32Rファミリ | CC32R | - | MR32R |
| M16C/80シリーズ | NC308WA | AS308 | MR308 |
| M16C/60,M16C/20シリーズ | NC30WA | AS30 | MR30 |
| 7900シリーズ | NC79WA | AS79 | MR79 |
| 77xxシリーズ | NC77WA | RASM77 | - |
| 740ファミリ | - | SRA74 | - |
-
内 容
root権限でインストールした場合、製品のユーザーID、およびグループIDが不定値になります。そのため、インストールした製品にアクセスできない可能性があります。
-
対応策
インストールした製品のディレクトリ以下の全ファイルのユーザーIDとグループIDを、適切なユーザー名とグループ名に変更してください。変更方法は各OSのマニュアルを参照してください。
[例:Solaris 2.Xの場合]
--------------------------------------------------------------
% su -
# cd /usr/local/
# chown -R user-name:group-name mtool/
# exit
%
--------------------------------------------------------------
-
恒久対策
本内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。