MESC TOOL NEWS:
MESCT-MM-000516D
MM V.2.00.20
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
三菱マイコンのマスクファイル生成ユーティリティMMをV.2.00.10からV.2.00.20にバージョンアップしました。
-
新機能
プログラムの機械語ファイルとOSDフォントデータを共にマスクする場合、"OSD:"でフォントデータファイルを指定します。その際に以下の確認メッセージを表示するようにしました。
-----------------------------------------------------------------------
OSD: の指定はOSD機能搭載のマイコンにのみ利用できます。
その他の品種で用いた場合正常にマスク処理できません。
OSD: 指定を実施してもよろしいですか?
(よろしければ Yキーと Enterを入力してください)
-->
------------------------------------------------------------------------
この機能により、OSD機能を搭載していないマイコン品種に対して誤って"OSD:"指定することを抑止できます。
-
バージョンアップ方法
オンラインバージョンアップ(無償)
日本語版はここからダウンロードしてください。
英語版はここからダウンロードしてください。