MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC79WA-000701D
NC79WA V.4.00 Release 1
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
7900シリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き)NC79WAをV.3.20 Release 2からV.4.00 Release 1にバージョンアップしました。
-
バージョンアップ内容
- 1.1新機能
- (1) forループの展開など、最適化を強化しました。
- (2) 標準ライブラリヘッダのインクルード忘れを警告する機能を追加しました。
- (3) コンパイル速度を高速化しました。
- (4) スタック情報およびマップ情報の出力機能を改善しました。表示のビジュアル化とGUIによる簡単な操作でお客様の作業効率を向上させます(STK ビューワ, マップビューワ)。
- (5) DPnDATA宣言ユーティリティ"dputl"を改善し、名称を"utl79"に変更しました 。
- 1.2 改修内容
- (1)as79において単項演算子"~"が処理されない場合がある問題を改修しました。
- 詳しくは2000年06月16日 TN-7 「NC79WA,AS79 ご使用上のお願い」を参照ください。
- (2)最適化オプションを使用した場合に、Windowsエラーメッセージ「不正な処理を行ないました」が出力されることがある問題を改修しました。
- 詳しくは2000年05月01日 TN-1 「PC 版 NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い 」を参照ください。
- (3)root権限でインストールした場合、製品のユーザーID、およびグループIDが不定値になる問題を改修しました。
- 詳しくは2000年04月01日 TN-2 「EWS版Cコンパイラ/アセンブラ/リアルタイムOS ご使用上のお願い 」を参照ください。
- (4)ラベルの二重定義時においてリンク時にエラー処理を行わない問題を改修しました。
- 詳しくは2000年03月01日 TN-1 「AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い 」を参照ください。
- (5)アセンブラのコマンドファイルに関する問題を修正しました。
- 詳しくは1999年12月16日 TN-8 「AS79 ご使用上のお願い」を参照ください。
-
バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。詳しくは、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- 日本語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-NC79WA | 新規購入の場合: W95J
バージョンアップの場合: W95J-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: W95J-GUP-[Serial No.] |
| SPARCstation | SunOS | 新規購入の場合: SPARC
バージョンアップの場合: SPARC-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: SPARC-GUP-[Serial No.] |
| Solaris | 新規購入の場合: SOLARIS
バージョンアップの場合: SOLARIS-VUP-[SerialNo.]
グレードアップの場合: SOLARIS-GUP-[SerialNo.] |
| HP9000 シリーズ700 | HP-UX | 新規購入の場合: HP700
バージョンアップの場合: HP700-VUP-[Serial No.]
グレードアップの場合: HP700-GUP-[Serial No.] |
* ライセンスIDをお持ちの場合は、[Serial No.]の記入は必要ありません。