MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR32R-000716D
MR32R V.3.20 Release 1
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32Rファミリ用リアルタイムOS MR32Rを以下のとおりバージョンアップしました。
・リアルタイムOS開発キット:MR32RK V.3.20 Release 1 日本語版
・リアルタイムOS量産契約 :MR32RS V.3.20 Release 1 日本語版
-
バージョンアップ内容
- 1.1新機能
- (1)Wind River Systems, Inc製コンパイラD-CC/M32Rに対応しました。
- (2)優先度付きメールボックス機能を追加しました。
- 1.2改修内容
- (1)M32160用システムタイマ設定ファイルに関する注意事項
- 詳しくは2000年02月01日発行ツールニュース[MR32R V.3.10 Release 1ご使用上のお願い]をご参照ください。
- (2)タスク切り替え遅延に関する注意事項
- 詳しくは2000年02月16日発行ツールニュース[MR32Rご使用上のお願い]をご参照ください。
-
バージョンアップ方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- リアルタイムOS開発キット:MR32RK V.3.20 Release 1 日本語版はここからダウンロードしてください。
- リアルタイムOS量産契約:MR32RS V.3.20 Release 1 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。詳しくは、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- 日本語版の発注形名と仕様明細
- ・リアルタイムOS開発キット MR32RKの発注形名...M-MR32RK
- ・リアルタイムOS量産契約 MR32RSの発注形名.....M-MR32RS
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-MR32RK
または
M-MR32RS | 新規購入の場合: W95J
バージョンアップの場合: W95J-VUP-[Serial No.] |
| SPARCstation | SunOS | 新規購入の場合: SPARC
バージョンアップの場合: SPARC-VUP-[Serial No.]
|
| Solaris | 新規購入の場合: SOLARIS
バージョンアップの場合: SOLARIS-VUP-[SerialNo.] |
| HP9000 シリーズ700 | HP-UX | 新規購入の場合: HP700
バージョンアップの場合: HP700-VUP-[Serial No.]
|
*ライセンスIDをお持ちの場合は、[Serial No.]の記入は必要ありません。
*MR32RSのバージョンアップは、発注形名M-MR32RKでお申し込みください。
MR32RSは、MR32RKのバージョンアップで入手できるCD-Rに同梱されていますので、MR32RKと別にバージョンアップする必要はありません。なお、MR32RSをインストールする際は、MR32RSのライセンスIDが必要になります。MR32RKのライセンスIDでは、MR32RSはインストールできませんので注意してください。