MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC77WA_2-000901D
LST77,LST74
バージョンアップのお知らせ
|
77xxシリーズ用CコンパイラNC77WAおよびリロケータブルアセンブラRASM77に付属の絶対アドレスリスト生成ツールLST77、および740ファミリ用リロケータブルアセンブラSRA74に付属の絶対アドレスリスト生成ツールLST74を以下のとおりバージョンアップしました。
- LST77 V.1.00.10
- LST74 V.1.02.01
- バージョンアップ内容
- (1)LST77において、同一ファイル内に同一セクションを連続して定義した場合、
その後に定義したセクションがLST77でエラーとなることがある現象を修正しました。
- 詳しくは2000年4月1日付けツールニュース「LST77ご使用上のお願い」を参照ください。
- (2)LST77およびLST74において、変換対象ファイル名を指定せずオプションを指定するとプログラムが強制終了する問題点を修正しました。
- 詳しくは2000年6月16日付けツールニュース「LST77, LST74ご使用上のお願い」を参照ください。
- バージョンアップ方法
オンラインバージョンアップ(無償)
以下からダウンロードしてください。
LST77 V.1.00.10 をここからダウンロード
LST74 V.1.02.01 をここからダウンロード