MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC308WA_1-000901D
NC308WA V.3.00 Release 1
英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M16C/80シリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ、統合化開発環境付き) NC308WA(英語版)をV.2.00 Release 2 から V.3.00 Release 1 にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- (1) forループの展開など、最適化を強化しました。
- (2) 標準ヘッダファイルのインクルード忘れを警告する機能を追加しました。
- (3) コンパイル速度を高速化しました。
- (4) スタック情報およびマップ情報の出力機能を改善しました。表示のビジュアル化とGUIによる簡単な操作でお客様の作業効率を向上させます(STK ビューワ, マップビューワ)。
- (5) "-falign" オプションによる関数の整列境界アライメントをデフォルトで実行するようにしました。これに伴い、アライメントを抑止するオプション"-fno_align"を用意しました。
- (6) "sb308" と "sp308" を統合して "utl308" とし、機能を改善しました。
- (7) "adjnz" 命令の使用などの最適化を行なうアセンブラオプティマイザ"aopt308"を追加しました。
- 1.2 改修内容
- 以下のツールニュースに記載した内容を改修しました。
- (1) 2000年6月16日付けツールニュース「NC308WA and AS308 Precautions」でお知らせした次の内容を改修しました。
- a) 製品添付のスタートアップルーチンで、スタックポインタを奇数で初期化することがあり、アプリケーション全体の実行速度が低下することがある問題。
- b) スタックをfar領域に配置した場合、double及びfloatの加算結果が不正な値になる問題。
- c) lmc308において "-H" オプションとROMプロテクト用オプションを同時に使用すると不正なコードが出力される問題。
- (2) 最適化オプションを使用した場合に、Windowsエラーメッセージ「不正な処理を行ないました。」が出力されることがある問題を改修しました。
- 詳しくは2000年5月1日付けツールニュース「PC-Version NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA Precautions」を参照ください。
- (3) root権限でインストールした場合、製品のユーザIDおよびグループIDが不定値になり、インストールした製品にアクセスできないことがある問題を改修しました。
- 詳しくは2000年4月1日付けツールニュース「EWS-Version C Compilers Assemblers, and Real-Time OSes Precautions」を参照ください。
- (4) ラベルの二重定義を行った場合、リンク時にエラーが出力されない場合がある問題を改修しました。
- 詳しくは2000年3月1日付けツールニュース「AS308, AS30, and AS79 Precautions」を参照ください。
- (5) リンク時、コマンドファイルの末尾に改行がないと、最終行のリロケータブルファイルまたはコマンドオプションが処理されない問題を改修しました。
- 詳しくは1999年12月16日付けツールニュース「S308 and AS30 Precautions」を参照ください。
- 1.3 注意事項
- 2000年7月1日以降に発行いたしました以下のツールニュースは、本英語版でも該当しますのでご注意下さい。
- (1) 関数へのポインタに、型の違う関数のアドレスを代入すると、System Errorが発生する問題。
- 詳しくは2000年7月16日付けツールニュース「NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA Precautions」を参照ください。
- (2) 浮動小数点定数の畳み込みで、演算が不正な値になることがある問題。
- 詳しくは2000年7月16日付けツールニュース「NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA Precautions」を参照ください。
- (3) 2ビット以上のビットフィールドを反転し、元のビットフィールドに格納する場合に、不正なコードを生成することがある問題。
- 詳しくは2000年7月16日付けツールニュース「NC308WA Precaution」を参照ください。
- (4) 浮動小数点定数をunsigned long型に型変換すると、不正な値になることがある問題。
- 詳しくは2000年8月1日付けツールニュース「NC308WA, NC30WA, NC79WA, and NC77WA Precautions 」を参照ください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。詳しくは、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- 英語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-NC308WA |
新規購入の場合: W95E
バージョンアップの場合: W95E-VUP
グレードアップの場合: W95E-GUP |