MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD38-000916D
PD38 V.4.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
740ファミリ用エミュレータデバッガPD38の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
PD38 V.4.00 Release 1
- 内 容
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのSourceダイアログ(表示ソースファイルを選択するためのダイアログ)において、ソースファイル一覧に命令コードを含むインクルードファイルが表示されません。そのため、プログラムウィンドウおよびソースウィンドウ上に同ファイルを表示させることができません。
[参考]Sourceダイアログは、以下の操作によって、オープンします。
- メニュー[Option]→[View]→[Source...]を選択する。
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのViewボタンをクリックし、オープンするDisp AreaダイアログでSourceボタンをクリックする。
- ソース表示モード及びMIX表示モードにおいて、プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのLine領域をダブルクリックする。
- [発生例]
- 以下のようなプログラムの場合、Sourceダイアログのファイル一覧にファイルmain.a74は表示されますが、ファイルinit.incは表示されません。
-------------------------------------------------------------
(main.a74) | (init.inc)
----------------------------+--------------------------------
: |
nop | nop
.include init.inc | nop
nop | nop
: |
-------------------------------------------------------------
- Sourceダイアログ イメージ

- 回避策
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのAddressダイアログ(表示アドレス位置を変更するためのダイアログ)において、インクルードファイル内で定義されたラベルもしくは、インクルードファイル内に記述された命令のアドレスを入力してください。
- [参考]Addressダイアログは、以下の操作によって、オープンします。
- メニュー[Option]→[View]→[Address...]を選択する。
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのViewボタンをクリックし、オープンするDisp AreaダイアログでAddressボタンをクリックする。
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのAddress領域をダブルクリックする。
- 恒久対策
次期バージョンアップの際に、改修する予定です。