MESC TOOL NEWS:
MESCT-M34502T-MCU-000916D
4500シリーズ4501, 4502, 4506, 4507, 4580グループ用MCU基板M34502T-MCUの改修について連絡します。
- 対象製品
| 製品形名 | 説明 |
| M34502T-MCU | 4500シリーズ4501,4502,4506,4507,4580グループ用MCU基板
・1999年10月製造分 シリアルNo.9JS001~9JS040: 40台
・2000年7月製造分 シリアルNo.0GS001~0GS030: 30台 |
- 内 容
- ユーザプログラムにて"POF2"命令を実行した場合、M34502T-MCU上のエバリュエーションMCUはRAMバックアップモード状態になりますが、エミュレータおよび
エミュレーション回路は通常動作のままとなり、以下の現象になります。
- (1) エミュレータPC4504のステータスLEDは、POFが消灯した状態となります。
(2) エミュレーション回路は通常動作となるため、ポートD, P0, P1, INT入力によるRAMバックアップモードからの復帰ができません。
- 発生現象
- (1) 4501, 4502, 4580対応で使用する場合
- ・"POF2"命令実行によるRAMバックアップモードの評価はできません。
・"POF"命令実行によるRAMバックアップモードの評価は可能です。
- (2) 4506, 4507対応で使用する場合:
- ・RAMバックアップモードの評価ができません。
- 原 因
M34502T-MCU上に搭載する命令デコード用デバイスの不具合により、"POF2"命令
実行によるRAMバックアップモード時のエミュレーションに対応できません。
- 製品改修方法
製品改修は無償で実施いたします。
- 5.1 M34502T-MCUを送付いただける場合
- (1) 「M34502T-MCU製品改修申込用紙」に必要事項を明記の上、FAXにて弊社まで送付ください。無償にて、以下の製品改修をいたします。
(2) M34502T-MCUに(1)の申込用紙を添付して、弊社までご送付ください。
-->弊社でデバイス交換および検査後、製品をお客様に返送いたします。
- 5.2 M34502T-MCUを送付いただけない場合
- (1) 「M34502T-MCU製品改修申込用紙」に必要事項に記入し、「交換用デバイスの発送を希望:する」に○を付けて、FAXにて弊社まで送付ください。
-->交換用デバイスと手順書を発送いたします(手順書をご参照の上、お客様の方でデバイス交換をお願します)。
- 5.3 改修期間
- (1) 改修申し込み期間:2000年09月1日~2000年12月31日(9月1日から受付中)。
(2) 改修に要する日数:弊社到着から約5営業日後に発送。なお、改修期間中の代替え品提供はできませんので、予めご了承ください。
[製品送付先]
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課 M34502T-MCU改修係
FAX:06-6398-6193