MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR79-001216D
MR79 V.2.20 Release 1
日本語版
バージョンアップのお知らせ
|
7900シリーズ用リアルタイムOS MR79を以下のとおりバージョンアップしました。
- リアルタイムOS開発キット MR79K V.2.20 Release 1 日本語版
- リアルタイムOS量産契約 MR79S V.2.20 Release 1 日本語版
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- (1) TM V.3.10に対応しました。
メッセージサイズや割り込みモデルを変更した場合でも、コンパイルオプションなどを変更する必要がありません。
- 1.2 改修内容
- 以下のツールニュースでお知らせした内容を改修しました。
- (1) wai_flgシステムコールに関する注意事項
詳しくは2000年09月01日発行の 「MR79 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- リアルタイムOS開発キット:MR79K V.2.20 Release 1日本語版はここからダウンロードしてください。
- リアルタイムOS量産契約:MR79S V.2.20 Release 1日本語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入/CD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
詳しくは、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- 日本語版の発注形名と仕様明細
- ・リアルタイムOS開発キット MR79Kの発注形名...M-MR79K
- ・リアルタイムOS量産契約 MR79Sの発注形名...M-MR79S
| ホストマシン |
OS |
発注形名 |
仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 |
Windows 98
Windows 95
Windows 2000
Windows NT 4.0 |
M-MR79K
または
M-MR79S |
新規購入の場合: W95J
バージョンアップの場合: W95J-VUP |
| SPARCstation |
SunOS |
新規購入の場合: SPARC
バージョンアップの場合: SPARC-VUP |
| Solaris |
新規購入の場合: SOLARIS
バージョンアップの場合: SOLARIS-VUP |
| HP9000 シリーズ700 |
HP-UX |
新規購入の場合: HP700
バージョンアップの場合: HP700-VUP |
- [補足]
※ MR79の動作環境は組み合わせて使用するクロスツールの動作環境と同じにしてください。
※ MR79Sは、 MR79Kのバージョンアップで入手できるCD-Rに同梱されていますので、MR79Kと別にバージョンアップする必要はありません。
なお、MR79Sをインストールする際は、MR79SのライセンスIDが必要になります。MR79KのライセンスIDでは、MR79Sはインストールできませんので注意してください。