MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PC4701U-010416D
8・16ビット用MCU共通エミュレータ本体PC4701Uを発売しました。
- 製品の特長
- PC4701Uは、前機種のPC4701MおよびPC4701HSの利点を統合し、新たにUSBインタフェースに対応したエミュレータ本体です。従来同様、エミュレーションポッドやエミュレータMCUを交換することで三菱8・16ビットMCUに共通で使用できます。
- (1) デバッグ機能および性能はPC4701M, PC4701HSと同一です。
- (2) 通信インタフェースはLPTパラレル, USB, LANを装備しています。
- (3) エミュレータデバッガ使用権がバンドルされています。
- (4) 電源内蔵のコンパクト設計です。
- (5) 海外規格に適合しています。
- 詳細仕様はデータシートを参照してください。
- また、エミュレータPC4701の専用サイトでも、PC4701Uに関する情報を紹介しています。
- 発注情報
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| PC4701U |
PC4701U |
- |
- 関連情報
- 3.1 従来製品の生産について
- PC4701Uの発売開始を持ちまして、従来製品であるPC4701M, PC4701HSは保守品種扱いとなります。
なお、PC4701L, PC4700H, およびPC4700Lはすでに保守品種として扱っています。
- 3.2 USB-専用パラレル変換アダプタ UPI-010Aのご紹介
- USBインタフェースを三菱エミュレータ専用パラレルインタフェースに変換するアダプタが、アイテック阪神株式会社から発売されました。このアダプタを使用することにより、ISAバスを持たない最新デスクトップパソコンやノートパソコンからUSBインタフェースを経由してエミュレータとの高速通信が可能となります。
- 対象エミュレータは以下の4製品です。
- (1) PC4701HS
- (2) PC4701L
- (3) PC4700H
- (4) PC4700L
- 詳細はアイテック阪神株式会社のホームページを参照してください。