MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD32RSIM-010516D
PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM,
PD32000, PD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38,
PD308M, PD30M
ご使用上のお願い
|
シミュレータデバッガ、エミュレータデバッガおよびコンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- ターゲットプログラム実行中のデバッグに関する注意事項
- 該当製品
- 1.1 シミュレータデバッガ
| M32Rファミリ用 | :PD32RSIM 全バージョン |
| M16C/80シリーズ用 | :PD308SIM 全バージョン |
| M16C/60, 20シリーズ用 | :PD30SIM 全バージョン |
| 7900シリーズ用 | :PD79SIM 全バージョン |
| 7700xxシリーズ用 | :PD77SIM 全バージョン |
| 740ファミリ用 | :PD38SIM 全バージョン |
- 1.2 エミュレータデバッガ
| M32Rファミリ用 | :PD32000 全バージョン
:PD32R 全バージョン |
| M16C/80シリーズ用 | :PD308 全バージョン |
| M16C/60, 20シリーズ用 | :PD30 全バージョン |
| 7900シリーズ用 | :PD79 全バージョン |
| 7700xxシリーズ用 | :PD77 全バージョン |
| 740ファミリ用 | :PD38 全バージョン |
- 1.3 コンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガ
| M30800T-CPE用 | :PD308M 全バージョン |
| M30620T-CPE用 | :PD30M 全バージョン |
- 内容
ターゲットプログラム実行中に、ダイアログボックス(ブレークポイントの設定や表示ウィンドウを変更するためのダイアログボックス等)を表示しようとしても、ダイアログボックスが表示されず、その後の操作ができなくなることがあります。
- 2.1 発生条件
- RAMモニタ機能を使用するウィンドウ (RAMモニタウィンドウ、ASMウォッチウィンドウ等) を多数オープンしている場合に発生することがあります。
なお、ホストマシン環境 (CPU速度等)、使用している通信インタフェース、オープンしているウィンドウ数などにより、発生条件は異なります。
- 回避策
Altキーを押すとダイアログボックスが表示され、以降の操作が可能になります。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。