MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD308SIM-010516D
PD308SIM, PD30SIM, PD308, PD30, PDB30, XDB30, PD308M, PD30M
ご使用上のお願い
|
M16Cファミリ用シミュレータデバッガ、エミュレータデバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
- 1.1 シミュレータデバッガ
| M16C/80シリーズ用 | :PD308SIM 全バージョン |
| M16C/60, 20シリーズ用 | :PD30SIM 全バージョン |
- 1.2 エミュレータデバッガ
| M16C/80シリーズ用 | :PD308 全バージョン |
| M16C/60, 20シリーズ用 |
:PD30 全バージョン
:PDB30 全バージョン(保守品種)
:XDB30 全バージョン(保守品種) |
- 1.3 コンパクトエミュレータ専用エミュレータデバッガ
| M30800T-CPE用 | :PD308M 全バージョン |
| M30620T-CPE用 | :PD30M 全バージョン |
- 内容
32ビット長のレジスタ変数をCウォッチウィンドウ、ローカルウィンドウ、printコマンドで参照した場合、正しい値を表示できません。
- 回避策
- 32ビット長のレジスタ変数の値は、以下の方法で確認してください。
- (1) プログラムをプログラムウィンドウ、ソースウィンドウのMIXモードで表示しアセンブラコードから32ビット長のレジスタ変数を構成する2つのレジスタを確認する。
- (2) レジスタウィンドウで(1)のそれぞれのレジスタ値を確認する。
- (3) 2つのレジスタ値から32ビットの値を生成してください。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。