MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD308-010516D
PD308 V.3.00 Release 1
PD30 V.6.00 Release 1
PD79 V.4.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
エミュレータデバッガPD308, PD30, PD79の使用上の注意事項を連絡します。
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウでソースファイルをオープンする際の注意事項
- 該当製品
| M16C/80シリーズ | PD308 V.3.00 Release 1 |
| M16C/60, 20シリーズ | PD30 V.6.00 Release 1 |
| 7900シリーズ | PD79 V.4.00 Release 1 |
- 内容
プログラムウィンドウおよびソースウィンドウで、以下の現象が発生することがあります。
- BRK欄に「-」が表示されず、ブレークポイントを設定できない。
- 表示をSRCモードからMIXモード、DISモードに切り換えることができない。
- 2.1 発生条件
- メニュー[Option] -> [View] -> [Source...]で表示される 「ソースファイル選択ダイアログ」 を使用してファイルをオープンする際、"Func"リストで関数を選択せずにファイルをオープンした場合に発生することがあります。
- 回避策
ソースファイル選択ダイアログからソースファイルをオープンする場合は、ファイル名と同時に、"Func"リストで関数を選択してください。
- 恒久対策
次期バージョンアップ時に改修する予定です。