MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD38-010516D
PD38 V.5.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
740ファミリ用エミュレータデバッガPD38 V.5.00 Release 1の使用上の注意事項を連絡します。
- プログラムウィンドウおよびソースウィンドウにソースファイルを表示する際の注意事項
- 該当製品
PD38 V.5.00 Release 1
- 内容
メニュー[Option] -> [View] -> [Source...]で表示される 「ソースファイル選択ダイアログ」 に、実体のないセクション指定が記述されているソースファイルが表示されません。
[発生例]
次のような記述を含むソースファイルの場合、問題が発生します。
----------------------------------------------------
.section XXX ;実体のないセクション指定
.section Prog
:
----------------------------------------------------
- 回避策
- 以下のいずれかの方法で回避してください。
- (1) ソースファイルをエクスプローラなどからPD38上にドラッグ&ドロップする。
- (2) 実体のないセクション指定行をソースファイルから削除する。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップ時に改修する予定です。