MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PCA7435GPG02-010516D
プログラム書き込みアダプタPCA7435GPG02, PCA7435GP, PCA7442FP
製品交換のお知らせ
|
プログラム書き込みアダプPCA7435GPG02, PCA7435GP, PCA7442FPの交換について連絡します。
- 該当製品
- 32ピン0.8mmピッチQFP対応の以下の書き込みアダプタが該当製品です。
- 1.1 8ビットMCU 740シリーズ
- 753x,754xグループの32ピン0.8mmピッチQFPパッケージ用
- (1) PCA7435GPG02
- (2) PCA7435GP
- 1.2 4ビットMCU
- 4513グループの32ピン0.8mmピッチQFPパッケージ用
- (1) PCA7442FP
- 以下の製品については、該当しません。
- (1) PCA7435FPG02 :パッケージ違い
- (2) PCA7435SPG02 :パッケージ違い
- (3) PCA7435GPG03 :対策品
- (4) PCA7442FPG02 :対策品
- 内容
32P6UパッケージMCUと上記書き込みアダプタの組み合わせにより挿抜不具合が発生する場合のあることが判明しました。
お手持ちの書き込みアダプタを使用して32P6UパッケージのMCUに書き込みをする際、書き込みアダプタ上ソケットとMCUパッケージのクリアランスが不充分となり、MCUが挿抜し難い、または挿抜できないということが生じる可能性があります。
- 原因
現在三菱マイクロコンピュータの32ピン0.8mmピッチQFPについて、32P6Bパッケージから32P6Uパッケージへ順次移行しております。
32P6Bパッケージと32P6Uパッケージは基本的な外形は同一ですが、リード加工時の寸法バラツキ (リード切り離し時の残り量) に差異があります。この寸法バラツキにより書き込みアダプタ上ソケットとMCUパッケージのクリアランスが不充分となり、上記挿抜不具合が発生する可能性があります。
- 対策
無償にて挿抜不具合対策品と交換させていただきます。
なお、挿抜不具合対策品(PCA7435GPG03またはPCA7442FPG02)は、32P6Bと32P6U双方のパッケージMCUに対応しておりますので、従来の32P6BパッケージMCUでも使用可能です。
- 製品交換方法
無償にて代替品を送付します。
「PCA7435GP,PCA7435GPG02,PCA7442FP交換申込用紙」 をご記入の上、FAXにて下記までご送付ください。なお、交換申し込み受付期間は以下の通りです。
申し込み受付期間: 2001年5月16日~2001年12月29日
FAX受付後、およそ5営業日にて交換品を発送いたします。なお、交換品の発送は5月下旬以降の発送開始となります。
- [FAX送付先]
- 株式会社ルネサス ソリューションズ
- 生産管理課 PCA7435GP, PCA7435GPG02, PCA7442FP交換係
- FAX:06-6398-6193