MAEC TOOL NEWS:
MAECT-MM_1-010616D
MM V.3.00 Release 1
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
三菱マイコンのマスクファイル変換ユーティリティMMをV.2.00.20からV.3.00 Release 1にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- (1) グラフィカルユーザインタフェース(GUI)に対応
- 従来コマンドラインで行っていた操作をGUIで行えるようになりました。
また、入力された情報のエラーチェックを強化しました。
- (2) インテルHEXフォーマット16進データファイル抽出機能追加
- マスクファイルから16進データを抽出できるフォーマットはモトローラSフォーマットのみ可能でしたが、インテルHEXフォーマットおよび拡張インテルHEXフォーマットでも可能になりました。
- (3) インテルHEXフォーマットのエンドレコード重複に対応
- 16進データファイルがインテルHEXフォーマットでエンドレコードが複数ある場合、MMでは従来はエラーにしていました。
MM V.3.00 Release 1では、警告メッセージのダイアログを表示するようになりました。そのダイアログでYesを選択すれば、マスクファイルを作成できるようになりました。
詳しくは、2001年1月16日発行の 「MM ご使用上のお願い」 を参照してください。
- オンラインバージョンアップ(無償)
日本語版はここからダウンロードしてください。
英語版はここからダウンロードしてください。