|
 |
MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD308SIM-010616D
PD308SIM, PD30SIM
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
以下のシミュレータデバッガをバージョンアップしました。
- M16C/80, M32C/80シリーズ用 PD308SIM V.3.00 Release 1
- M16C/60, M16C/20シリーズ用 PD30SIM V.5.00 Release 1
- バージョンアップ内容
- 1.1 新機能
- (1) PD308SIMは、M32C/80シリーズに対応しました。
- (2) プログラムの実行履歴を記録および参照できるトレース機能をサポートしました。
- (3) Cコンパイラの標準出力関数printfの出力結果を表示できるようにしました。
- (4) GUI入力機能でビット入力および複数バイト入力をできるようにしました。
- (5) 周期的に発生させるタイマ割り込みをダイアログで簡単に設定できるようにしました。
- (6) プログラムの実行時間を計測して、ステータスバーに表示するようにしました。
- (7) ファイルの読み込みやイベント設定などを、ドラッグ&ドロップでできるようにしました。
- (8) プログラムウィンドウおよびソースウィンドウ上でソースファイルを編集できるようにしました。
- (9) プログラムウィンドウおよびソースウィンドウのMIX表示をファイルに保存できるようにしました。
- (10) メモリウィンドウで表示するメモリの番地をスタックポインタの変化にあわせて自動的に更新できるようにしました。
- (11) ツールバーのボタンデザインを変更しました (サイズ縮小ほか)。
- 1.2 改修内容
- (1) ASMウォッチウィンドウにおいて、奇数アドレスからはじまる2バイトサイズまたは4バイトサイズのウォッチポイントでメモリ内容を変更時に通信プロトコルエラーが発生するという制限事項を改修しました。
- 詳しくは、1999年12月1日発行の 「16ビットMCU用シミュレータデバッガ ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (2) アセンブラのソース中で.BTGLB指示命令によりグローバルビットシンボルに指定されたビットシンボルを参照できないという制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2000年2月1日発行の 「PD308SIM, PD308 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (3) MRウィンドウのMPLモードを表示すると、Windowsのエラーメッセージが表示され、強制終了する場合がある制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2000年6月1日発行の 「PD308SIM, PD308, PD30SIM, PD30, PD79SIM, PD79 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (4) プログラムウィンドウ、ソースウィンドウのSourceダイアログ (View -> Sourceボタン/メニューからオープンする) を操作中にWindowsのエラーメッセージが表示され、強制終了する場合がある制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2000年6月16日発行の 「PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD32000, PD308, PD30, PD79, PD77 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (5) メンバ名の全文字数が1024を超える構造体をCウォッチ/グローバル/ファイルローカル/ローカルウィンドウで表示すると強制終了する場合がある制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2000年10月16日発行の 「PD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM, PD32R, PD32000, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38 コンパクトエミュレータ用PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。
- (6) 32ビット長のレジスタ変数をCウォッチウィンドウ、ローカルウィンドウ、printコマンドで参照した場合、正しい値を表示できない制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2001年5月16日発行の 「PD308SIM, PD30SIM, PD308, PD30, PDB30, XDB30, PD308M, PD30M ご使用上のお願い」 を参照してください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名: |
|
| バージョン番号: | V. |
| リリース番号: | Release |
| ------------------------- |
言語:
(いずれか選択) | □日本語版
□英語版 |
| ------------------------- |
| 製品の使用環境: |
□Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
- 上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。
|