MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M37702T-RPD-E-010616D
7700ファミリ用エミュレーションポッド
M37702T-RPD-E, M37736T-RPD-E, M37751T-RPD-E
製品改修のお知らせ
|
7700ファミリ用エミュレーションポッドM37702T-RPD-E, M37736T-RPD-E, M37751T-RPD-Eの改修について連絡します。
- 該当製品
| 製品形名 : | M37702T-RPD-E, M37736T-RPD-E, M37751T-RPD-E |
| シリアル番号 : | 末尾が "数字" |
| 製品形名 | シリアル番号 |
| M37702T-RPD-E |
1998年10月製造 8JE001~8JE020
1999年 6月製造 9FE001~9FE010
1999年 9月製造 9IE011~9IE020
2000年 3月製造 0CE001~0CE009
2000年 5月製造 0EE010
2000年 8月製造 0HE011~0HE020
2001年 3月製造 1CE005,1CE006 |
| M37736T-RPD-E | 1999年 3月製造 9CE001~9CE015
1999年 4月製造 9DE016~9DE020 |
| M37751T-RPD-E | 1998年 9月製造 8IE001~8IE020 |
- 問題
ポッド内部のエミュレーションメモリに対してターゲットMCUから書き込みを行った場合、書き込みを指定したアドレス以外の誤ったアドレスへ書き込みが発生する場合があります。エミュレーションメモリ以外 (内蔵RAMや内蔵SFRなど) に対する書き込みは問題ありません。
[エミュレータ本体との組み合わせでの症状発生の有無]
| エミュレータ本体 | 症状 |
| PC4701HS | 症状は発生しません。
|
PC4701U,PC4701M, PC4701L,
PC4700H, PC4700L | 症状が発生する可能性があります。
|
[発生例]
------------------------------------------------------------------------
(1)外部領域(エミュレーションメモリ割り当て領域)書き込み前
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(2)1000番地へFFhを書き込む命令を実行
(3)書き込み後
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1020 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(4)本来1000番地へ書き込まれるべきデータが誤って1020番地に書き込まれた。
------------------------------------------------------------------------
注意: ポッドの使用環境およびポッドで使用している半導体 (エバリュエ-ションMCUも含む) などの部品のばらつきにより、症状の再現性は異なります。
- 原因
本症状は、ターゲットMCUの動作電圧に依存して、ライト時のアドレスホールドタイムが不足するために発生します。
ターゲットMCUの動作電圧が高めの場合 (5.0Vを越えるような場合) に、症状が発生する可能性が高くなります。
ターゲットMCUを低電圧で動作させている場合は、症状は発生しません。
ポッドをPC4701HSと組み合わせてご使用の場合は、システムの仕様上、ポッド内部のMCUに供給される電源電圧はおよそ5Vで抑制されるため、症状が発生しません。
PC4701U, PC4701Mなどとの組み合わせてご使用の場合には、症状が発生する可能性があります (エミュレータ本体から供給されるVcc電圧がPC4701HSに比べ高めに設定してあるため)。
- 恒久対策
本ツールニュースの該当ポッドをPC4701HS以外で使用されている場合は、無償にて改修いたします。
お手数ですが 「M37702T-RPD-E/M37736T-RPD-E/M37751T-RPD-E改修申し込み用紙」 に記入の上、対象製品と共に以下の送付先まで送付くださいますようお願いいたします。
なお、改修作業には、約10営業日かかります。
また、改修期間中の代替品提供はできませんので、あらかじめご了承ください。
- [製品送付先]
- 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサス ソリューションズ
業務部 生産管理課
M37702T-RPD-E/M37736T-RPD-E/M37751T-RPD-E改修係
FAX: 06-6398-6193