MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD308SIM-010801D
PD308SIM V.3.00 Release 1
ご使用上のお願い
|
M32C/80, M16C/80シリーズ用シミュレータデバッガPD308SIM V.3.00 Release 1の使用上の注意事項を連絡します。
- 内容
SフォーマットでBTST (ビットテスト) 命令を使用すると、ZフラグおよびCフラグが誤った値に設定されます。
- 1.1 発生例
- 以下のプログラムでは、BTST命令実行後、Zフラグが "1"、Cフラグが "0" に設定されます。
(正しい値は、Zフラグが "0"、Cフラグが "1"。)
-----------------------------------------------------------------
MOV.B #02H,0800H
MOV.B #00H,0801H
BTST:S 1,0800H
-----------------------------------------------------------------
- 対応策
本問題を改訂したシミュレータエンジンSIM308.EXE (自己解凍形式の圧縮ファイル) をダウンロードしてください。
ダウンロードしたSIM308.EXEを、PD308SIMをインストールしたディレクトリにあるSIM308.EXEと入れ替えてください。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップ時に改修する予定です。