MAEC TOOL NEWS:
MAECT-NC79WA-010801D
7900シリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き) NC79WAの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
NC79WA V.4.00 Release 1 ~ V.4.10 Release 1
- 内容
- 指示命令 ".SECTION" のセクションタイプを省略した場合、セクションタイプはCODE が選択されます。
したがって、セクションタイプを DATA にする場合は必ず ".SECTION セクション名,DATA" と指定ください。
- 上記に関する記述が 「AS79ユーザーズマニュアル」 では誤記となっていますので、以下のとおり変更してください。
| 該当ページ | 該当箇所 |
| 270ページ |
[変更後]
セクションタイプは省略できます。このとき、as79はセクションタイプをCODEとして処理します。
[変更前]
セクションタイプを省略した場合、as79は次の命令の種類に従ってセクションタイプをCODE又はDATAから選択します。 |