MAEC TOOL NEWS:
MAECT-TM-010816D
統合化開発環境TMの使用上の注意事項を連絡します。
- TM V.2.xxのプロジェクトをTM V.3.xxに読み込ませる場合の注意事項
- 該当製品
TM V.3.00 ~ V.3.11
- 内容
プロジェクトバーのデバッグボタンを押下すると、TMは登録したエミュレータデバッガPD32R, PD308, PD30, PD79, PD77, PD38 (以下PDxxと略します) またはシミュレータデバッガPD32RSIM, PD308SIM, PD30SIM, PD79SIM, PD77SIM, PD38SIM (以下 PDxxSIMと略します) を起動し、PDxxまたはPDxxSIMはロードモジュールを自動的にダウンロードします。
しかし、PDxxまたはPDxxSIMがロードモジュールをダウンロードしないで、以下のエラーが発生する場合があります。
-----------------------------------------------------------------
「ERROR xxxxxx: 入力されたファイル(xxxx)が存在しません。」
-----------------------------------------------------------------
- 発生条件
- 以下2点の条件をすべて満たす場合に発生します。
- (1) TMにPDxxまたはPDxxSIMを登録している。
- (2) TM V.2.xxで作成したプロジェクトを該当製品に読み込んでデバッグボタンを押下する。
- 回避策
TM V.2.xxで作成したプロジェクトを該当製品に読み込んだときは、プロジェクトエディタのメニュー [ファイル] → [上書き保存] を実行してください。その後、デバッグボタンを押下してロードモジュールをダウンロードしてください。
- 恒久対策
本内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。