MAEC TOOL NEWS:
MAECT-PD308SIM-010816D
PD308SIM V.3.00 Release 2
日本語版・英語版
バージョンアップのお知らせ
|
M32C/80, M16C/80シリーズ用シミュレータデバッガPD308SIMをV.3.00 Release 1からV.3.00 Release 2にバージョンアップしました。
- バージョンアップ内容
- SフォーマットでBTST (ビットテスト) 命令を使用すると、ZフラグおよびCフラグが誤った値に設定される制限事項を改修しました。
- 詳しくは、2001年8月1日発行の 「PD308SIM V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い」 を参照してください。
- バージョンアップと購入方法
- 2.1 オンラインバージョンアップ(無償)
- 日本語版はここからダウンロードしてください。
- 英語版はここからダウンロードしてください。
- 2.2 新規購入またはCD-ROMによるバージョンアップ(有償)
- CD-ROMによるバージョンアップも受け付けております。
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス営業または特約店までご連絡ください。
- [新規ご購入の場合]
| 製品名: | PD308SIM |
| バージョン番号: | V.3.00 |
| リリース番号: | Release 2 |
| ------------------------- |
言語:
(いずれか選択) | □日本語版
□英語版 |
| ------------------------- |
| 製品の使用環境: |
□Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
- [CD-ROMによるバージョンアップの場合]
- 上記情報に加えて、ご使用中の製品のライセンスID、またはシリアル番号をご連絡ください。