MAEC TOOL NEWS:
MAECT-M32100T2-SDI-E-010901D
M32R/Eシリーズ32102, 32121, 3217xグループ用SDI仕様エミュレータM32100T2-SDI-Eを発売しました。
- 製品の特長
- M32100T2-SDI-Eは、従来品種のM32100T-SDI-Eに新しくUSBインタフェースを追加したエミュレータです。
- (1) デバッグ機能および性能はM32100T-SDI-Eと同一です。
- (2) 通信インタフェースはUSB, LPTパラレル, LANを装備しています。
- (3) エミュレータデバッガPD32Rがバンドルされています。
PD32Rは、PD32R V.2.10 Release 1以上を使用してください。
PD32R V.2.10 Release 1は、オンラインバージョンアップ(無償)できます。
- (4) 海外規格に適合しています。
- 詳細仕様はデータシートを参照してください。
- 発注情報
| 製品形名 | 発注形名 | 仕様明細 |
| M32100T2-SDI-E |
M32100T2-SDI-E |
- |
- 従来製品の生産について
M32100T2-SDI-Eの発売開始を持ちまして、従来製品であるM32100T-SDI-Eは保守品種扱いとなります。